PIRモーションセンサーそのものや Arduino、Raspberry Piなどと一緒に使う方法の紹介
PIRモーションセンサーは受動赤外線センサーの略語です。特定の範囲で人間や粒子の動きを検出する必要があるプロジェクトに適用されて、 PIR(モーション)センサーまたはIRセンサーとも呼ばれます。
もっと読む最新な電子部品情報∙電子工作情報をお届けします!
PIRモーションセンサーは受動赤外線センサーの略語です。特定の範囲で人間や粒子の動きを検出する必要があるプロジェクトに適用されて、 PIR(モーション)センサーまたはIRセンサーとも呼ばれます。
もっと読む
			
			
	距離センサーと言えば、超音波、IR近接、レーザー距離センサーなどの数多くの種類がありますが、ArduinoまたはRaspberry PIプロジェクトに適用する距離センサーを選ぶのは簡単ではありません。したがって、今日は数多くの距離センサーとその種類と、使用環境によって最適な距離センサーについて紹介します。
もっと読む
			
			
	ラズパイカメラモジュールが写真撮影と録画ビデオ以外の多くの可能性があります!ラズパイカメラの活用法とデモ20選、今すぐチェックしましょう。
もっと読む
			
			
	CAN BUSを聞いたことがあったけど、それを理解していない?この記事は、CANBUSの基本紹介、CAN BUSプロトコルを使う利点、ArduinoでCAN BUSモジュールを使う方法について紹介します。
もっと読む
			
			
	Arduino UNOを使った、初心者レベルの20個プロジェクトについて紹介します。
もっと読むRaspbianやOSMC、OpenELEC、Windows IoTコアおよびRISC操作システムを聞いたことがありますか。Raspberry PIを初めて使う場合、これらは何でしょうかという疑問を持っているかもしれません。このブログ記事は、各OSについて紹介します。あなたにとって最適なOSを選びましょう!
もっと読む
			
			
	Raspberry Pi に適切なディスプレイやスクリーンを選択することによって、よりよい効果が得られます。しかし、 HDMI ディスプレイや抵抗式なタッチ ディスプレイ 、TFTディスプレイ、E -インクディスプレイ 、 クールなRGB行列付けのディスプレイなどのような様々な 種類があり、それぞれのサイズもあるため、どちらを選べばいいでしょうか。
もっと読む