写真を撮るだけじゃもったいない!ラズパイカメラの活用法とデモ20選 2021年最新
ラズパイカメラモジュールが写真撮影と録画ビデオ以外の多くの可能性があります!ラズパイカメラの活用法とデモ20選、今すぐチェックしましょう。
もっと読む最新な電子部品情報∙電子工作情報をお届けします!
ラズパイカメラモジュールが写真撮影と録画ビデオ以外の多くの可能性があります!ラズパイカメラの活用法とデモ20選、今すぐチェックしましょう。
もっと読むRaspbianやOSMC、OpenELEC、Windows IoTコアおよびRISC操作システムを聞いたことがありますか。Raspberry PIを初めて使う場合、これらは何でしょうかという疑問を持っているかもしれません。このブログ記事は、各OSについて紹介します。あなたにとって最適なOSを選びましょう!
もっと読む
Raspberry Pi に適切なディスプレイやスクリーンを選択することによって、よりよい効果が得られます。しかし、 HDMI ディスプレイや抵抗式なタッチ ディスプレイ 、TFTディスプレイ、E -インクディスプレイ 、 クールなRGB行列付けのディスプレイなどのような様々な 種類があり、それぞれのサイズもあるため、どちらを選べばいいでしょうか。
もっと読むPi 4は通常負荷で働いている場合、 SoC (システムオンチップ)温度は 60 °C で、USBポートを利用すると 60 °C to 70 °C までになります。しかしCPU負荷の高いプロジェクトを行う場合に、CPUを保護するためにSoC は自動的に性能を低下させます。そのため 、Raspberry Pi 4の性能を全て発揮するには、ヒートシンクもしくは冷却ファンの配置が必要です。
もっと読むRaspberry Pi 4は最近ようやく公開されました。さて今回は新規製品Raspberry Pi 4とPi 3との基本仕様の比較を見てみましょう!
もっと読むRaspberry Pi 4は公開されてからはすぐに大人気になってきます。高性能や高速処理速度のおかげで、Pi 4で様々なプロジェクトを実現できます!今回は一番人気のあるプロジェクトをまとめて紹介致します。
もっと読む今年の夏にリリースされたRaspberry Pi 4は以前のバージョンと比較して大幅にアップグレードされており、新しいRaspberry Pi プロジェクトを作るため、新しいアクセサリ、特に新しいケースを追加する必要があります。そのため、このガイドがRaspberry Pi 4に最適なケースを紹介します!
もっと読むPi 3に比べて、Raspberry Pi 4は全面的にアップグレードされた製品ですので、Pi 4が手軽く活用させるには、新しいアクセサリは不可欠です!さっそくニーズにより最適なアクセサリの購入ガイドを見てみましょう!
もっと読む