1、Fusion PCB プリント基板、[…]
もっと読むPIRモーションセンサーそのものや Arduino、Raspberry Piなどと一緒に使う方法の紹介
PIRモーションセンサーは受動赤外線センサーの略語です。特定の範囲で人間や粒子の動きを検出する必要があるプロジェクトに適用されて、 PIR(モーション)センサーまたはIRセンサーとも呼ばれます。
もっと読む
距離センサーとは?Arduinoとの互換性を言えば、どれを選ぶ?距離測定センサーの種類と選択方法
距離センサーと言えば、超音波、IR近接、レーザー距離センサーなどの数多くの種類がありますが、ArduinoまたはRaspberry PIプロジェクトに適用する距離センサーを選ぶのは簡単ではありません。したがって、今日は数多くの距離センサーとその種類と、使用環境によって最適な距離センサーについて紹介します。
もっと読む
写真を撮るだけじゃもったいない!ラズパイカメラの活用法とデモ20選 2020年最新
ラズパイカメラモジュールが写真撮影と録画ビデオ以外の多くの可能性があります!ラズパイカメラの活用法とデモ20選、今すぐチェックしましょう。
もっと読む
CAN BUSはなんですか?ArduinoでCAN BUSモジュールを使いましょう!
CAN BUSを聞いたことがあったけど、それを理解していない?この記事は、CANBUSの基本紹介、CAN BUSプロトコルを使う利点、ArduinoでCAN BUSモジュールを使う方法について紹介します。
もっと読む
Arduino UNOでできること!2020年最新のデモと作例20選
Arduino UNOを使った、初心者レベルの20個プロジェクトについて紹介します。
もっと読むRaspberry Pi用の操作システム(OS)、どれを使う?2020年最新なOSを含め、お勧めのRaspberry Pi用OS8選
RaspbianやOSMC、OpenELEC、Windows IoTコアおよびRISC操作システムを聞いたことがありますか。Raspberry PIを初めて使う場合、これらは何でしょうかという疑問を持っているかもしれません。このブログ記事は、各OSについて紹介します。あなたにとって最適なOSを選びましょう!
もっと読む
Raspberry Piのディスプレイ、おすすめ20選!
Raspberry Pi に適切なディスプレイやスクリーンを選択することによって、よりよい効果が得られます。しかし、 HDMI ディスプレイや抵抗式なタッチ ディスプレイ 、TFTディスプレイ、E -インクディスプレイ 、 クールなRGB行列付けのディスプレイなどのような様々な 種類があり、それぞれのサイズもあるため、どちらを選べばいいでしょうか。
もっと読む
Wio TerminalでCircuitPythonを試してみよう
Seeeduino XIAOでCircuitPython を利用する方法について紹介しましたが、今度はWio TerminalでCircuitPythonを試してみよう!
もっと読むRaspberry Pi 4用のヒートシンクやクーラーを比較してみた
Pi 4は通常負荷で働いている場合、 SoC (システムオンチップ)温度は 60 °C で、USBポートを利用すると 60 °C to 70 °C までになります。しかしCPU負荷の高いプロジェクトを行う場合に、CPUを保護するためにSoC は自動的に性能を低下させます。そのため 、Raspberry Pi 4の性能を全て発揮するには、ヒートシンクもしくは冷却ファンの配置が必要です。
もっと読む