Raspberry Piのディスプレイ、おすすめ20選!

Raspberry Pi に適切なディスプレイやスクリーンを選択することによって、よりよい効果が得られます。しかし、 HDMI ディスプレイや抵抗式なタッチ ディスプレイ 、TFTディスプレイ、E -インクディスプレイ 、 RGBディスプレイなどのような様々な種類があり、それぞれのサイズもあるため、どちらを選べばいいでしょうか。

さて、トップ20位のRaspberry Pi ディスプレイとタッチスクリーンを見てみましょう!

目次


1、5-インチ 800×480 DSIインターフェース LCD容量性タッチスクリーン(Raspberry Piと互換できる)

これはマルチタッチ機能と800×480の解像度を備える 5インチのLCD容量式ディスプレイです。パネルはTNであり、つまり応答時間が短く、リフレッシュ率が高いと同時により低く電力を費やします。また、 電源供給とデータ伝送には、単一のDSIインターフェースのみが必要です。どんな追加のドライバーも必要としないから、 Raspberry Pi でこのLCDを設定することは非常に簡単で、プラグアンドプレイのディスプレイとも言えます。

Raspberry Pi にLCDの裏を取り付けることが簡単だし、タッチベースの Raspberry Pi プロジェクトを作るのも難しくないです。

2、2.4インチのLCDスクリーン付きのWio Terminal、Raspberry Piと互換


Wio Terminalは、Realtek RTL8720DNによる無線接続を備えたSAMD51ベースのマイクロコントローラで、ArduinoとMicroPythonによる開発をサポートしています。120MHz(最大200MHz)で動作し、4MBのフラッシュメモリ、192KBのRAMも搭載しています。Wio Terminalは Bluetooth と 無線LANの両方をサポートしており、IoT プロジェクトにも活用いただけます。Wio Terminalには2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、スピーカー、microSDスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)など実用的なアドオンを内容しています。その上、拡張性を実現する多機能GroveGroveポートが二つ搭載しており、300以上のGroveモジュールに対応できます。Raspberry Piと互換性のある40ピンGPIOも搭載しています。

Raspberry Piと互換性のある40ピンGPIOも搭載しています。それで:

  • Raspberry Piに接続できる
  • Raspberry Pi HATを対応可能(追加のアダプタケーブルが必要)

3、Raspberry Pi用のHDMI IPS LCDディスプレイ

高解像度と超広視野角を持つISP HDMIディスプレイです。 5 インチ7 インチ のディスプレイは、720×1280の解像度及びダブル178度 (178/178) に達する視野角を備え、10.1インチのディスプレイは、1200×1980の解像度とダブル178度(178 / 178)視野角を持っています。小型で軽くて、持つのが便利で、HDMIインターフェースでほとんどのプラットホームと互換性を持っています。ドライバーが必要とせずに、本当のプラグアンドプレイを実現しました。

6、Raspberry Piに優れた解像度と画質を提供できる2.8インチのUSB TFTディスプレイ

2.8 TFT Touch Shield V2.0

携帯性と省電力機能を必要とするハンドヘルドのデモにとって、 このタッチスクリーン(RPPBdisp)が搭載されている 携帯用のUSB モニター が最適です。特にMiniPcのために設計され、ビジネスカードと同じサイズです。また、 一つのUSBケーブルでデバイスを充電することができます。

7、 Raspberry Pi用の3.5インチのTFT ディスプレイ –抵抗式なタッチスクリーン

このTFT タッチスクリーン HATは特にRaspberry Pi向けに設計されました。ビデオ、バーチャルキーボードをサポートし、タッチで写真を撮ることもできます。

8、 Raspberry Pi 用7インチタッチスクリーンディスプレイ

この Raspberry Pi用の7インチタッチスクリーンモニターを使って、ユーザーがタブレット、情報娯楽システム、埋め込みプロジェクトなどの一体化プロジェクトを作成することができます。この 800 x 480 ディスプレイは 電源と信号変換を取り扱うアダプターボードを通して接続します。 Pi への接続は二つしか要りません。一つは PIのGPIOポートからの電力を求めることで、もう一つは、Raspberry Piに存在するすべてのDSI ポートに接続するリボンケーブルのことです。

9、 Raspberry Pi 7インチのHDMI 1280×800 IPSディスプレイ

この7インチの高解像度1280×800 IPS LCDディスプレイキットは、直接のプラグアンドプレイを支持することやOSD言語サポート、明るさと色を調整できることなどの機能を持っています。

10、 Pimoroni Unicorn HAT HD – 256 RGB LEDピクセル 16×16

LEDゲームをステップアップ しましょう! Unicorn HAT HDを使って、普通のUnicorn HATと同じようなすべてのものを作成することができます。しかし、ピクセルは元の四倍になったので、これがスクロールテキスト、および低解像度のビデオなどのより複雑なアニメーションを作成できます。

11、Raspberry Pi抵抗式なタッチスクリーン

PiShow 2.8インチの抵抗式なタッチディスプレイ

PiShow 2.4 インチの抵抗式なタッチディスプレイ

PiShowのタッチスクリーンが簡単に設定できます。ケーブルや余分な電源供給を必要とせずに、直接 Raspberry Piに接続することができます。LCDドライバーを持つシステム・カーネルがすでにパッケージされたから、 Raspbian、Fedora 、およびUbunbuなどのRaspberry PiのOSにアップロードすることができます。

13、  Raspberry PiとArduino用の2.7インチの E-InkディスプレイHAT

Raspberry Pi用のe-inkディスプレイHATです。サイズは2.7インチで、解像度は264 x 176です。埋め込まれたコントローラをもち、 SPIインターフェースによって通信し 、 赤、黒と白三つの色を支持するディスプレイです。

14、Raspberry Pi 0.96インチのOLEDディスプレイモジュール

OLEDグラフィックを持つ 小型OLEDディスプレイモジュールです。

このOLEDディスプレイモジュールは、128×64の黄色い、青色OLEDピクセルに構成されています。 斜めに測れば、0.96インチしかありません。このOLEDディスプレイモジュール自体にはバックライトがあり、 OLED を実行させるパワーを減少させます。

15、様々なシステムを支持するRaspberry Pi 4用13. 7インチHDMI LCD (H), 1024×600, IPS,静電容量式タッチスクリーン

このIPS 7インチHDMI LCDがあれば、互換性問題について心配する必要はありません 。なぜなら、この LCDがほとんどのミニPCとRaspbianやUbuntu、Windows 10など一般的なシステムを支持できるからです。また、このLCDがスピーカー、ユーザーボタンなどのさまざまな機能を持っています 。これらの機能は、メディアセンターですべての要求を満たせるでしょう。

16、 Raspberry Pi 4用11.6インチHDMI LCD (H) (ケース付き), 1920*1080, IPS静電容量式タッチスクリーン

  • 11.6inch IPSスクリーンと1920×1080のハードウェア解像度
  • 強化ガラス容量性タッチパネル、硬度は6H
  • Raspberry Pi、Jetson Nano、およびBB Blackなどの人気SBSや普通のデスクトップコンピュータをサポートする
  • Raspbian/Ubuntu/Kali/Retropie/WIN10 IOTをサポート、ドライバフリー
  • コンピューターモニターとして使う時、Windows 10/8.1/8/7をサポートして、 ten-pointsタッチ ドライバフリー

17、Nextion強化型タッチディスプレイ

Nextionはヒューマンマシンインターフェイス(HMI)ソリューションで、人間とプロセス、マシン、アプリケーション、またはアプライアンスの間でコントロールと可視化インターフェイスを提供します。Nextionは単なるタッチディスプレイではなく、ハードウェアと HMIアプリケーションのためによく開発されたソフトウェアという二つの部分を持っています。

Arduino Raspberry Pi用強化型 NextionNX3224T024 – Generic 2.4” HMI 320*240タッチディスプレイ

  • Nextion TFT抵抗式タッチディスプレイ
  • サイズは2.4インチで、 解像度は320*240
  • ArduinoボードまたはRaspberry Piなどの外部デバイスにHMI機能を提供する
  • GUI開発ソフトウェアとGUI開発用の多くのAPIコマンドを含む

強化型NextionNX3224K024 – Generic 2.4” HMI タッチディスプレイ$20.40

Nextion強化型NX 3224 K 024は強力な機能を持つ2.4 インチの HMI( ヒューマンマシン インターフェースTFTディスプレイです。16 MBのフラッシュデータ記憶空間、1024バイトのEEPROM、および3584バイトのRAMを持って、多数のコードおよびデータを処理できます。 GPIO をサポートすることにより、Nextionを使って外部デバイスをコントロールすることができます。

Arduino Raspberry Pi用の強化型NextionNX4832T035 – 通用な 3.5” HMI 480*320 タッチディスプレイ $26.90

Nextion(NX4832T035)ディスプレイは解像度が 400*240 のTFTディスプレイで、タッチパネルは抵抗式タッチです。電源供給、またはArduinoボード、および Raspberry Pi のような周辺機器に接続するために、Nextionは 1つのシリアル(TTL)だけを持っています。また、Nextionディスプレイが周波数は48 MHzに達するMCUを1個持っています。16 MBのフラッシュや3584バイトのRAM、SDカードソケットなどのおかげで、 このディスプレイは豊富な HMIプログラミング用のストレージが埋め込まれています。

Arduino Raspberry Pi用の強化型Nextion NX4827T043 – Generic 4.3” HMI 480*272 タッチディスプレイ

  • サイズは4.3インチで、解像度は480*272 である
  • Arduinoボード、および Raspberry Pi のような周辺機器HMI機能を提供する
  • GUI開発ソフトウェアとGUI開発用の多くのAPIコマンドを含む

Arduino Raspberry Pi 用の強化型Nextion NX8048P070-011R – 通用的な7.0” HMI 800*480 タッチディスプレイ

Nextion( NX8048P070-011R )ディスプレイは解像度が 800*480 の IPS ディスプレイで、タッチパネルは抵抗式タッチです。電源供給、またはArduinoボード、および Raspberry Pi のような周辺機器に接続するために、Nextionは 1つのシリアル(TTL)だけを持っています。また、Nextionディスプレイが周波数は 200MHz に達するMCUを1個持っています。120MB のフラッシュや 512KB RAM 、 1024バイトの EEPROM 、SDカードソケットなどのおかげで、 このディスプレイは豊富なHMIプログラミング用のストレージが埋め込まれています。ほかの「T」タイプのNextionディスプレイと違って、こ「P」タイプのNextionは 周辺機器に接続するために、ほかの8 GPIO(その2つはPWMピンである) を持っています。また、ディスプレイにはRTCモジュールがあり、リアルタイムでそれらのデバイスをコントロールします。

Arduino Raspberry Pi用の強化型Nextion NX1060P101-011C-I 10.1” HMI 1024*600 タッチディスプレイ

二十種類のラズパイ ディスプレイを紹介しました。それぞれに固有の機能があり、さまざまなプロジェクトに適します。それらのモニターを活用して、ラズパイで使ってみましょう!

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です