手に入れたばかりのArduino UNOをどうするかわからないときがないでしょうか。Arduino UNOを使った、初心者レベルの20個プロジェクトをみれば 、今からそのように心配しなくてもいいです!
*Arduinoについて詳しく知りたいなら、Arduinoの紹介(英語)をご参照ください!
Arduino UNOはなんですか?
Arduino UNOについて何も知らない人にとって、コードやエレクトロニクスまたはArduinoなどをはじめたいなら、このArduinoボードを選んだほうがいいかもしれません。
そうする原因
原因といえば、このボードははじめるために必要とするすべてのものしか持っていないです。 14のデジタル入出力ピン(6がPWM出力として使われることができる)、6つのアナログ入力、USB接続、パワージャック、リセットボタンなどを備えています。それがマイクロコントローラーをサポートするのに必要なすべてを含みます。 単にUSBケーブルでコンピューターに接続したり、あるいは、AC – to – DCアダプターまたはバッテリーで充電したりして、それを実行させます。
また、Arduino UNO Rev3がメーカーに最も一般的に使用されるArduinoボードの一つです。したがって、インターネットで初心者に向いているさまざまな利用できるオンラインチュートリアルがあります。つまり、より多くのプロジェクトがあります。
しかし、 もしAduino UNOの価格が高すぎると思ったら、他のより安くて良い代わりとなるものを探したいとき、ぜひ次の商品をお考えください:
Seeeduino V4.2 – Arduino UNO互換ボード
- Seeeduino V 4.2はArduino UNOのブートローダーに基づいているATMGA 328 P MCUに基づくArduino互換ボードです。 Seeeduino V 4.2 は UNOより安くて、 多くの機能を持っています。
- システム供給電圧を3.3 Vまたは5 Vに換えるスイッチがあります。 電源を節約するためにシステムを3.3 Vに設定することに非常に役が立ちます。
- さらに、Seeeduino V4.2は三つ のオンボード Grove インターフェイスを持っています。それで、 簡単にGroveモジュールに接続することができます。
- Grove はSeeed自分の高速プロトタイプ用のモジュール化電子プラットフォームです。各モジュールが タッチセンシング や オーディオエフェクトを作成することなど 一つの機能を持っています。
- 多くの構成は、はんだ付けまたはブレッドボードの必要なしでアセンブルされることができます。モジュールを接続すれば、実行させられます!
- 標準的なGroveコネクターを持って、ユーザーがブロックを立てる方法で Grove ユニット を組み立てられます。 ジャンパーまたははんだに基づくシステムと比べて、組み立てや取り外しがより簡単です。そのため、 実験、構築、およびプロトタイプ設計などの勉強 システム を簡単にさせました。
- Arduino Unoと比べて、Seeeduino V4.2が以下のような特徴を持っている:
- 通常のUSBではなく、micro-USBを使ってボードに電気を供給したり、プログラムしたりします。
- 三つのオンボードGroveコネクターがあります。
- 3.3 / 5 Vシステムパワースイッチ
- LDOの代わりにDCDC回路を使って、効率を向上します。
- 改良された回路
- もっと安い!
それでは、Arduino Uno R 3を使った、2020年最新のプロジェクト20個を見てみましょう!
2020年に必ず試してみる20個の素晴らしいArduino UNOプロジェクト!
1. Arduino楽器
Ref: LanmiLab
ジェスチャーコントロールとハンド波でArduino UNO R3を 制御したくないでしょうか。このプロジェクトがあれば、それを実現できます。このプロジェクトを通して、Flickというボードを使うことになります。 Flickは、3D空間で最大15 cm離れたところからジェスチャーを検出できるPCBです。たとえば、円を書きたい場合、手をスワイプして、Flick がそれを追跡します。
Flickを持って、より多くな可能性が作られます!今、手首を軽く動いて、 コンピューター、テレビ、音楽システム およびほかのものを制御できます。このプロジェクトでは、Flick とArduino UNOを使って楽器を作ります!
必要な部品 (Arduino UNO以外の部品)
- Flick Large – スタンドアロンの3D追跡とジェスチャーブレイクアウト
- 抵抗器 4.75k ohm
- コンデンサー10 nF
- 3.5 mmジャックから 3 RCA アダプターケーブル – 150mm
- USBケーブルタイプ Aー B – 30CM ブラック
- Arduino IDE ソフトウェア
- モノラル閉鎖スピーカー2W 6 Ohm
興味があれば、ArduinoプロジェクトハブのLanmiLabs で具体的な操作説明をご参照ください!
2. Arduino UNO指紋ドアロック
Ref: 卢伟聪
価格が高いのせいで指紋のドアロックの価格は高く思わないですようか?このプロジェクトは、わずか70ドルで自分の指紋セキュリティードアロックが作れます!このドアが指紋のタップで開けるので、もはやキーを落とすのを心配する必要はありません。
必要な部品 (Arduino UNO以外の部品)
もし興味があれば、 Seeed Project Hubでlooveeからの詳しい説明をご参照ください!
3. Arduinoロボットカー
DC モーターと Arduinoを組み合わせて、いつも面白い作品ができます。その一つはモーターカーを作ることです! このチュートリアルを通して、ゼロから自分のロボットカーを作成する方法を学べます。また、Arduino UNOとL298Nモータードライバーでそのロボットカーをコントロールする方法も学べます。
必要な部品(Arduino UNO以外の部品)
- Grove – I2Cモータードライバー V1.3
- 12V 高トルク DCモーター
- ロボットカー車輪
- ブレッドボードクリア – 8.2 x 5.3cm
- ブレットボードシャンパーパック(241mm 200mm 160mm 117mm)
興味があれば、 メカトロニクス入門 で詳しい説明をご参照ください!
4. Arduino UNO携帯ゲーム機
Ref: DIYTech
スマートフォンとiPadでゲームをするのはよいといえども、自分のゲーム機を作って、それでゲームをすることに勝ることがありません。UNOを使って、簡単に自分のゲーム機を作ったり、開発したり、ゲームをしたりすることができます。このプロジェクトでは、 デモとして 流行っている「蛇ゲーム」をアップロードして開発します。
必要な部品(Arduino UNO以外の部品)
- Li-Ion 電池
- ATmega328P マイクロコントローラ
- 2 x MAX7219CNG
- Bi-color ドットマトリックスディスプレイ
- 6 x プッシュボタン/触覚スイッチ
- Grove – Buzzer
- 5 x 5mm LED
- 15 x 抵抗器 10k Ohm
- 4 x コンデンサー 10 pF
- 2 x コンデンサー 1 µF
- 3 x IC ベース
- 165mm x 73mm PCBボード
抵抗器、LEDとコンデンサーなどの基本的なコンポーネントを必要とする場合 、ぜひすべての基本的なコンポーネントが含まれている 基本的なコンポーネントミックスパック をお考えください!
このプロジェクトに興味があれば、 プロジェクトハブのMd. Khairul Alamで詳しい説明をご参照ください!
5. UNOホームオートメーション
家の家電を自動化して、家をスマートにしたいのでしょうか。 シンプルなAndroidアプリ、Arduino UNOといくつかのモジュールの助けを借りて、 Bluetoothを使ってクリックまたは音声コマンドで電気機器を制御することができます!それによって、 ゆっくりとソファに座ったままで、任意のデバイスをオンまたはオフに切り替えることができます。
必要な部品 (Arduino UNO以外の部品)
- BluetoothモジュールHC-05
- Grove – 4 Channel SPDT Relay
- ホームオートメーションAndroid APK
- Arduino IDEソフトウェア
興味があれば、電子フォーラムで詳しい説明をご参照ください!
6. Arduino UNO カー/ トラックシミュレーター
CAN(コントローラ-エリアネットワーク)と呼ばれる技術を知っていますか。それは、制御とデータ収集を可能にするホストコンピューターなしでArduinoのようなデバイスとマイクロコントローラーが乗り物で互いに通信するのを許すことに用いられます。もっと知りたいなら、 CAN BUSとArduinoとの使い方の紹介 をご参照ください!
このプロジェクトを通じて、CAN技術を使用して、UNOと CAN BUS シールド を備えるPC上で本物のダッシュボードを持つ車/トラックシミュレーターを作成するつもりです!
必要な部品(Arduino UNO以外の部品)
興味があれば、 SeeedStudioコミュニティーでの説明をご参照ください!
7. UNO ユニバーサルリモートコントロール
複数のリモートコントロールを1つのユニバーサルなリモートで置き換えたくないでしょうか。このプロジェクトを通して、それが実現できる!
このプロジェクトを通じて、普通のKeyes赤外線(IR)リモートをプログラマブルユニバーサルリモートに変換されます。
必要な部品 (Arduino UNO以外の部品)
- Grove – Baseシールド
- Grove – 赤外線受信機
- Grove ボタン
- Grove 16×2 LCD (白いと青い)
- KEYES IRリモートコントロール
- SONY IR リモートコントロール
- Arduino IDEソフトウェア
興味があれば、 ScottCのチューリアルをご参照ください!
8. レーザートリップワイヤーアラーム安全システム
Ref: SurtrTech
安全システムの構築と維持は、常に非常に高いです。 Arduinoといくつかの他のモジュールを使って、30ドルにもかからないで自分で安全システムを作成しましょう!
このプロジェクトを通じて、レーザー線が切断されると、アラームがボタンが押されるまで鳴るレーザートリップワイヤーアラームシステムを作成します。また、パスコードを設定することができます。そうすると、 パスコード が知らないなら、中に入ってもアラームを止めることができないので 、それをより安全的にさせます 。
必要な部品 (Arduino UNO以外の部品)
興味があれば、 SurtrTech on Hackster.ioで詳しい説明をご参照ください!
9. ArduinoNextion ディスプレイ付けの気象ステーション
Nextion ディスプレイを使って、 簡単に天気の温度と湿度を教えることができる自分の気象情報システムを作ることができます。Nextion ディスプレイ についてよく知らない場合、 Nextionヒューマンマシンインターフェースの紹介をご参照ください!
簡単にソフトウェアを操作すると、簡単に多くの機能がディスプレイに追加できます!
必要な部品(Arduino UNO以外の部品)
- ブレッドボード クリア – 8.2 x 5.3cm
- 温度-湿度 センサーr-DHT22(AM2302)
- Nextion強化型NX4024T032 – Generic 3.2” HMI 400*240 ArduinoRaspberry Pi 用のタッチディスプレイ
興味があれば、 educ8s on Instructablesで詳しい説明をご参照ください!
10. OLED RTCクロック
新しいクロックを買うつもりがあるでしょうか。 RTC(リアルタイムクロック)モジュールを追加して、 日付と時刻と日が表示できるUNOを備えるOLEDデジタル時計を作りましょう!
Arduinoが既に内蔵されたタイムキーパーを持っているのに、 なぜ時間を追跡するために別のモジュールが必要とするのかを知りたいなら、 RTCのガイド でその答えを探しなさい!
必要な部品(Arduino UNO以外の部品)
- Grove – RTC
- Grove – OLEDディスプレイ1.12” V2
- 2 x Grove – ボタン
- ブレッドボードクリア – 8.2 x 5.3cm
- 32.768KHz水晶発振器
- 2 x 10K ohmv
- 3V coin cell電池
興味があれば、 簡単なプロジェクトで詳しい説明をご参照ください!
11. HX711 and ロードセル パンチングバッグ
今まであなたのパンチはどのくらいの力があるかと考えたことはないでしょうか。ニュートンでパンチの力を測定する力計でパンチバッグを作りましょう!このプロジェクトを通じて、ロードセルとHX 711をArduinoと一緒に使用して拳力を測定する方法を学びます。
必要な部品 (Arduino UNO以外の部品)
興味があれば、Arduinoプロジェクトハブにおけるエレクトロピークで詳しい説明をご参照ください!
12. DIY Arduino RCホバークラフト
ロボットカーのゲームをステップアップしてみませんか 。 リモートコントロールを使用して制御することができる浮動ホバークラフトを作りましょう!
このプロジェクトを通して、ホバークラフトはどのように空気の中で持ち上げることができるかなど多くの科学知識が学べます。
必要な部品 ( Arduino UNO以外の部品)
- 2.4G 無線モジュールNRF24L01+PA
- NRF24L01 + PA + LNA
- ESC 30A
- XT60 2 Female to 1 Males
- XT60 コネクター
- Brushlessモーター
- <